This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:关于平衡-非平衡变压器设计

Guru**** 2524650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1165090/launchxl-cc1350-about-balun-designs

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1350

您好!

我们在设计中使用 CC1350芯片、仅使用868MHz 跟踪。 我们在设计中遇到了低功耗问题。 尽管如此、这可能是由于 移除了开关、TI 建议使用仅在868MHz 频带下工作的 CC1310参考设计。

在此阶段、我有一个问题:在设计平衡-非平衡变压器电路时、要在 PCB 上使用的天线是否是平衡-非平衡变压器设计的一个因素? 因为我们没有使用参考设计的天线、所以我不确定是否使用其他天线会导致平衡-非平衡变压器无法正常工作。 是否使用的 PI 匹配网格不足以将天线调谐到平衡-非平衡变压器?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否断开天线部分并测量传导 TX 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gözde、

    我一直在跟进此事。 要回答您的问题、使用的天线不会影响平衡-非平衡变压器设计。 确保在平衡-非平衡变压器之后还有 LC 滤波器组件、因为这用于将阻抗转换为50欧姆并滤除谐波器、此外、我们建议使用 PI 匹配网络来调谐天线。


    如果 您的设计中具有低辐射功率、则可以第一步测量传导 Tx 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1350提供14dBm 的输出功率、但在我们的设计中、即使是1dBm 也似乎很难实现。 这就是我在寻找设计中存在的问题的原因。 参考设计中的平衡-非平衡变压器电路未以相同的方式集成到我们的设计中。 我们认为这可能是因为这个、我们以相同的顺序对它进行了重建、但我们尚未对它进行测量。 它还有什么其他原因呢?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看设计: www.ti.com/.../SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多因素可能会影响性能、组件布局、组件选择、接地平面、布线大小、或者问题也可能是无线电设置未设置为正确的输出功率。 您是使用 SmartRF Studio 进行测试、还是如何运行测试?

    我还建议查看 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项应用手册的第12节

    正如 GhostOf 提到的、您还可以提交设计审阅来审阅原理图和布局。