This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:Smart RF Studio 天线测试@ 695.5MHz

Guru**** 2522480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1167448/launchxl-cc1350-smart-rf-studio-antenna-testing-695-5-mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好!

我们有一个基于运行频率@ 868MHz 的 CC1350的工作设计。 它使用具有默认射频参数的 EasyLink:EasyLink_Phy_50kbps2gfsk

现在、我们尝试通过修改 RF Studio 中的基频参数、在同一设计+天线@ 697.5 MHz 上进行实验室测量。

天线电路不是针对该频率设计的、因此我们期望性能较差。 但实际上、我们没有从连续 RX 模式获得任何 RSSI 数据。 此外、频率输入会显示红色感叹号、并注明 Smart RF Studio 将尽力而为、但无法在此频率下提供优化的参数。

是否有指南介绍如何为697.5MHz 等非标准频率设置 Smart RF Studio?

如果不是、718MHz -数据表中列出的功能验证频率最接近的频率是多少? 数据表提到可按需提供718-878MHz 的无线电设置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片仅适用于数据表中的频率范围、VCO 之外的频率范围不会锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 看起来我们必须放弃测试@ 697.5MHz。

    如果可用、我仍然对718-878 MHz 的无线电设置感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SmartRF Studio 建议的默认设置。 LO 分频器将为0x05或0x06、具体取决于该频段中的确切工作频率。

    此致、

      Richard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    您能否确认 GhostOf 的回复、无论寄存器设置如何、频率697.5MHz 都是不可能的?

    您可能会告诉我在无线电参数方面没有很好的体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确认697.5 MHz 是不可能的。 数据表指出、我们可以涵盖低至718MHz 的频率、该频率 受 LO 分频器的限制。 实际上、芯片的工作频率可能略低于此频率、但规定了718MHz、因此我们可以为工作频率设置一些设计裕度。

    697.5 MHz 时的应用是什么?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这样就清除了它。

    我们正在对一些国家 ISM 频段进行实验室测试、以查看我们的设计是否可以在不更改硬件的情况下重复使用。 在本例中、我们必须查看其他位置。