This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用覆盖补丁更改射频内核的时间

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1167462/cc1312r-time-to-change-rf-core-with-override-patches

器件型号:CC1312R

您好!

我正在处理一个项目、在该项目中、我们使用 CMP_PROP_RADIO_DIV_SETUP 即时更改无线电模式、包括针对 RFcore 的不同补丁。
您是否有任何有关此操作所需时间的信息? 我假设一个修补程序可以大于10KB 的二进制数据。

我假设您已经完成 DMM、您可能会有一些经验。

我在 TI 演示文稿(由 Michael Qian 提供)中找到了一个在 BLE 和 ZigBee 之间切换的数据、其中" PHY 切换时间为400微秒(600微秒应用级)"
但我不知道这是否包括补丁交换、或者它是否基于多协议补丁。

如果我知道 CM4和 RFcore 之间的传输数据速率、它会给出一些指示。


我现在正在寻找的是棒球场编号、而不是数据表中的保证规格。

-不再有电线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要在哪些修补程序之间切换? 如果我知道您要使用哪一个、我可以尝试获取有关这些示例的数据。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们以该示例为例:

    5 kB/s 远距离模式、由下面的结构给出

    RF_Mode RF_PROP =

    rfMode = RF_MODE_AUTO、

    .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_prop、

    .mcePatchFxn = 0、

    .rfePatchFxn = 0

    };

    和 BLE 500kb/s
    RF_Mode RF_PROP =

    rfMode = RF_MODE_AUTO、

    .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_BT5、

    .mcePatchFxn = 0、

    .rfePatchFxn = 0

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我们将查看它。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际上不支持在运行时在 CC13x2_CC26x2器件上进行 CPE 补丁切换。 但是,您可以使用多协议修补程序。

    此致、


    Arthur