This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:执行以下线程时出现错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1167472/cc1312r-i-am-getting-error-when-i-execute-following-thread

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的专家:

我只是关注 CC1312和 CCS 的以下主题、但我遇到了以下错误、

(+) LAUNCHXL-CC1312R1:按钮按压中断上的 UART 打印-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

说明资源路径位置类型
#20标识符"CONFIG_GPIO_button_0"未定义 uart2echo.c /uart2ECHO_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 第44行 C/C++问题

我知道出现此错误是因为 GPIO 头文件没有  CONFIG_GPIO_button_0的定义、但在这里、我不知道如何用 CONFIG_GPIO_button_0的定义替换 GPIO.H 文件

请指导我解决此错误

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    在代码中使用 GPIO 之前、您需要在 SysConfig 中使用"CONFIG_GPIO_button_0"名称来定义 GPIO、否则定义将不存在、并且会遇到编译器错误。 在 SysConfig 中定义它后、将在"Generated Source/SysConfig/ti_drivers_config.h"中创建#define

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    感谢您的回答、现在该错误已被清除。

    此致

    Surya