This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这是具有互联网的 OTA 的最佳选择

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/773785/which-is-the-best-for-ota-with-out-internet

主题中讨论的其他器件:CC1350

尊敬的 TI:

现在我正在努力读取场的温度值、我正在使用 cc3220定制设计的电路板将温度值上传到网站。

现在、我要添加多个节点(客户端)、以便从各个位置读取温度。 每个节点的距离至少为100到500米。

我的需求:

1.我想为收集每个客户端的数据分配混乱的网络,并且每个客户端都充当主设备,哪个设备最适合远距离使用,并提供混乱的网络支持?

2.在这里、我只能通过互联网连接到场中唯一可能的一个节点、但如果我通过 OTA 上传程序、如何使用互联网更新节点?

3.如果有任何可能连接到互联网的模块、请从我的下拉框下载程序、并通过任何其他无线方式上传到客户端远距离?

 

我的概念:

主板连接到互联网、有多个节点与主板连接、就像一个混乱的网络、主板通过所有   远距离(100-500米)节点的标签收集温度。 然后、数据将通过标签上传到网站。  

主板连接到互联网、因此可通过 OTA 轻松对器件进行重新编程。 但其他客户无法。 此外、我无法使用本地 OTA 完成。 如果有任何用于远距离互联网共享的选项、或通过主板(连接互联网)将程序上传到客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    我对您的各种要求感到有点困惑。 您提到了与连接到互联网的主节点的远距离连接和网状网络的要求。  

    • 在网状网络配置中、您真的需要100-500米的1跳范围、还是只需达到100-500米的范围即可到达主互联网连接节点?
    • 如果您需要前者、您能描述一下原因吗?

    您需要更新节点的频率如何?

    CC32xx 器件不支持网状网络、因此在这种远距离解决方案中可能不是理想的选择。 我建议您首先在此处了解我们的传感器到云解决方案:

    http://www.ti.com/tool/TIDC-01002

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    抱歉、如果我混淆了您、现在我解释了我的需求、
    我的朋友在印度有一个蘑菇农场,蘑菇种植保持精确的温度。 因此、他向我寻求帮助以解决该问题。
    有无线网络连接、所以他要将温度上传到服务器进行远程监控、我已经完成了使用 CC3220的操作、但现在他将农场棚增加到了10个数字、每个棚棚的距离至少为100到700米。

    当前位置场景:
    必须在每个分库中读取温度值、并且这些值必须上传到服务器以进行远程监控。
    2.只有一个 Wifi 连接、所以我只能连接一个 CC3220或其他带互联网的 MC、以便将温度值上传到互联网。
    我希望每个节点都有 OTA 用于上载新固件。

    我的问题:
    1.哪种 MC 最符合我的概念?
    2.如何将新固件上载到所有节点(只有一个 MC 连接到互联网)?
    如何从所有节点读取温度数据(节点距离为100至700米)?

    您说过、SUB1 GHz 支持远距离传输、它用于从所有节点收集温度数据、因此我需要的主节点是 cc3220、其他节点是 CC1350、但在这里、我不确定将 OTA 上传到 cc3220是否容易、因为这是与互联网连接的、 以及如何将新 sketch 上传到我的 CC1350。

    如果您对我的概念有任何建议或想法、请告诉我、
    谢谢你

    相关信息
    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannannatesh、

    是的、我相信与我所链接的传感器到云设计类似的解决方案将适合您的应用。 您必须在网关器件与边缘节点之间实施 OTA、但新固件可首先下载到 CC3220、因此这是可能的。 该设计应充分演示如何从节点读取温度数据。

    此致、
    本·M