This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:SmartRF Studio TrxEB 和 CC1120

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/772024/cc1120-smartrf-studio-trxeb-and-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

你(们)好

当我尝试窄设置时、我没有输出

我该怎么办?

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设置要求电路板之间的频率偏移非常低。 确保电路板之间的频率偏移差小于1 - 2kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果我需要远距离、CC1120适用于另一个应用
    当您说 freq offset fou 表示载波 freq?
    如果、假设我有40个 CC1120、我必须对它们进行修整吗?
    是否有更适合窄带的芯片?
    我的频谱解串器很差。 我需要一个好的吗?
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率偏移测量:使用 SmartRF Studio 设置 CC1120 (续) TX。 使用 RBW = 1kHz 测量频率。 偏移量是测量频率和编程频率之间的差值。

    请注意、载波频率由时钟源(xtal 或 TCXO)的精度设置、这意味着如果时钟源具有10ppm 偏移、则载波也具有10ppm 偏移。

    对于10kHz 带宽、您必须使用 TCXO 来获得所需的精度。

    对于频谱分析仪:这有点超出了本论坛的讨论范围。 您应联系销售它们的公司并概述您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc1125是否是更好的选择?
    因此,我要修改外部 TCXO 的电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 SmartRF 会给我带来该错误?
    我可以解决这个问题吗?
    它在我发送数据包时冻结
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里是否参考您在其他主题中发布的屏幕截图? 您不会显示窗口的右下角、通常会发送2或3个数据包。 该错误可能是由 SmartRF Studio 无法访问 GPIO2和 GPIO0引起的。 您使用的是哪种硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的

    我正在使用 TrxEB

    当我选择第二个板时、USB 工作不好

    在仅连接一个电路板的情况下、我不会遇到错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我会尝试使用 USB 集线器或类似设备、因为通过将两个板连接到同一 USB 段可能会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有使用集线器的探测

    通过查看原理图、我可以看到 VCO  

    零件不再存在  

    我将使用   

    https://it.farnell.com/epson/x1g0042110025-tg-5006cg-42l-32mhz/vc-tcxo-32mhz-2-5mm-x-2mm/dp/2723252RL    

    还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    振荡器
    CC1120窄带信号很好