This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:温度发生剧烈变化会导致芯片频率校准失败

Guru**** 2548390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760269/rtos-cc1310-drastic-changes-in-temperature-cause-chip-frequency-calibration-to-fail

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,团队

在高温和低温测试期间、我遇到了一个芯片通信失败一段时间的问题、但在主循环中使用 cmd_fs 命令可以解决这个问题。 技术支持告诉我、这是由温度变化引起的、我想知道频率校准故障是否会导致计时器计数错误? 还是其他一些晶体相关问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    计时器计数错误意味着什么?

    您能否发布您的代码片段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christin Lee
    我是说频率合成器将在射频收发器之前执行校准。 如果温度导致校准失败,计时器是否也会失去准确度?例如,TaskSleep (1000)等函数将失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度不会导致校准失败。
    校准完成后、如果您在未重新校准的情况下更改温度、则对讲机通信将不起作用。 无线电通信失败的原因是晶体频率漂移。(您不再在同一信道上发送和接收)。
    频率变化一定会影响计时器、但它不会使任务睡眠失败、但计时器值当然会漂移。

    在上一篇文章中,答案是"
    在专有模式下、重新校准频率 当在 TX/RX 之间切换时、合成将自动触发。 但在您的测试中、发送器永远不会切换到 RX、接收器永远不会切换到 TX、因此不会触发重新校准。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的上一篇文章:e2e.ti.com/.../2804966

    我的发件人在发送数据后使用 RF_cmdPropTx.pNextOp 切换到接收模式、并将超时时间设置为500ms。 同时、接收器在接收到数据后使用 RF_cmdPropTx 命令发送数据。

    因此、我认为我可以每次在发送和接收之间切换。 现在我真的不明白这个问题的真正原因。 似乎一切都很令人满意,而且是正常的,即使水晶是我们的正式建议。

    但愿你能回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在遇到了什么问题?
    您是否无法使用 Task_sleep 函数? 还是无法接收数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在没有问题,问题已经解决。 我想知道的是问题的真正原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何解决的? 我没有看到您的问题是什么以及您应用了什么解决方案的完整图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。