This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TIDep0084、NodeJS 错误

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767840/cc1310-tidep0084-nodejs-error

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:TIDEP0084

我目前正在使用 Tidep0084项目、在长时间运行时、有时会出现错误:

events.js:183
抛出器;//未处理的“错误”事件
^

错误:连接 ENETUNREACH 2406:da00:ff00::3449:f345:8883 -本地(::0)
在 internalConnect (net.js:964:16)
默认 TriggerAppoidScope (internal/async_hooks.js:281:19)
在 GetAddrInfoReqWrap.emitLookup [作为回调](net.js:1110:9)
在 GetAddrInfoReqWrap.onlookup [作为 onComplete](DNS.js:72:10)

这似乎是"事件"节点模块的错误、有人对此有任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riles、

    我已通知设计报告的作者、并要求他回复您。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riles、

    我以前从未见过此问题、但当您遇到网络问题时、这种情况似乎只会在您的情况下偶尔出现、也会暂时出现。  

    节点 git 集线器上有一些有关这一点的信息:   这可能很有用。 例如,此帖子建议使用节点 v7.9.0与节点 v7.1。 尽管我不确定您使用的是哪个版本。 希望这将为您提供一些后续步骤。 解决问题后、请告知社区。