This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1101:wM-bus CC1101

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310, MSP430F5419, WMBUS, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767169/compiler-cc1101-wm-bus-cc1101

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1310CC2500MSP430F5419WMBUSCC1120

工具/软件:TI C/C++编译器

我想编译以下代码

AN067 -使用 CC1101和 MSP430实现无线 MBUS

_http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra234a 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有理由将 CC1101用于 wM-bus、因为此处的代码不是完整堆栈?

    您需要编译给定的代码。 您是否设置了项目、包括了文件并尝试过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试了 cc1310堆栈,但我甚至无法获得串行响应! 我不知道怎么不……
    理论上使用起来很简单! 它可以编译并快速闪存、没有任何问题。
    我还尝试了通过 UART 发送命令的 Serial_CC13xx_Collector_T2.hex
    我会再试一次。 重点是、我必须读取一个使用2-FSK 的水表、看起来 cc1310不支持这一点。
    正确吗?
    这就是为什么我要尝试旧代码。我确实收到电报。 但我不能找到包含的内容
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    我找到了吗?
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着您仅对一次性抄表感兴趣?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
    就是这样
    仪表是一个 wM-bus 868MHz 2-FSK 的分度仪表
    请帮帮我。
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有一个4字节值0x55的前导码
    SYNC 2字节
    等等
    有效载荷为曼彻斯特
    和至 finisch Postambel:4位以获取编码位的整数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表应使用 C - T 或 S 模式。 您知道吗? 如果它使用曼彻斯特、我假设是 S 还是 T?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表在868.950 MHz 上使用 T1
    也在另一个频率上发送和接收数据。 我想868.3 MHz、但它们是专有的
    我只需要对 T1进行解码
    他们在 futere 中说他们将使用169MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sensus 是一家非常大的公司 https://sensus.com
    我认为水表是一个旧项目。 我找到了一个带有西小巴 Si4022的 msp430f5419 (如果我还记得的话)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、您需要代码还是可以使用 SmartRF Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 SmartRF Studio。当然、我想拥有代码
    wM-standard 使用2-FSK。 因此,为什么不能使用 cc1310。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 CC1310的 WMBUS 堆栈可以接收 T1。 如果不知道您是如何使用堆栈的、那么很难说出为何无法使堆栈正常工作。

    对于 CC1101代码中缺少的 HAL 文件、您是否检查了 AN049并包含了该代码?

    如果您只想从一个特定的仪表中读取数据、为什么需要代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚
    cc1310不处理2-FSK 而2-GFSK。 我还会继续工作吗?
    我确实从仪表收到了一些东西。 仪表以 T1模式发送

    那么问题是:是否可以使用 cc13xx wM-bus 堆栈?
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310支持2-FSK 和2-GFSK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TOU 是否阅读我的最后一篇文章?
    e2e.ti.com/.../2839450
    我似乎有点困惑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试概述一下您确切需要做什么? 从您的新帖子中、您似乎能够通过 Radiocrafts 监听器看到数据包。

    从您之前的帖子中、您希望从 Sensus 仪表读取数据(不发送)。 为什么只使用给定的 Sensus 仪表?您希望对数据执行什么操作? 该项目的最终目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 cc1310或至少使用 CC1120或其他无线电来读取此代码。对代码有控制权
    这是我的工作
    我已经在使用6LoWPAN。 目标是读取仪表并将数据发送到6LoWPAN 节点.... 然后到达云
    第二部分完成。 我不喜欢将芯片与他的堆栈一起使用、而且价格昂贵
    我需要只读水表!!!!