This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:网关设计、CC1310

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TIDC-01002, TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767962/cc1310-gateway-design-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TIDC-01002TIDEP0084

您好!

猜它是特定于应用的、但需要提前询问几个问题。

我想使系统像这样、

-带 CC1310的停车场 LED 灯控制器。 (每个停车场约500~3、000个光控制器)

-具有 SitaraTmAM335x + CC1310的网关。 (Linux、到控制和管理 PC 程序的以太网连接)

-控制和管理 PC 程序。 (使用本地连接、不会使用云解决方案或 互联网)

用户可以使用 Control&Management PC 程序来控制和管理光控制器。

用户可以使用控制和管理 PC 程序进行 F/W 升级(OTA)光控制器。

1.网关可以处理多少个光控制器?

2.网关中的 CC1310可用作 OTA 服务器和数据收发器、以便通过一个固件进行控制和管理?

3. 如何从 Control&Management PC 程序向光控制器提供 ligrt 控制器的新固件?   

4. 使用 SimpleLink 将有助于轻松实现目标? 我应该从哪里开始?

5.摆脱与云的连接(TIDEP0084、TIDC-01002)并 将其更改为  本地 MQTT 服务器可能很容易吗?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.网关可以处理多少个光控制器?
    如果使用 CC13x0器件:
    50是安全器件的限制
    65536 (理论上)与非安全器件
    如果使用 CC13x2器件(更多存储器):
    150+用于安全器件
    65536 (理论上)与非安全器件

    有关增加超过此数字的更多信息、请访问 :e2e.ti.com/.../1948520

    2.网关中的 CC1310可用作 OTA 服务器和数据收发器、以便通过一个固件进行控制和管理?
    是的

    3.如何从 Control&Management PC 程序向光控制器提供 ligrt 控制器的新固件?
    使用 OTA 帧发送新固件。

    4.使用 SimpleLink 将有助于轻松实现目标? 我应该从哪里开始?
    Simplelink 是获取最新代码和示例的唯一途径。 我建议从最新的 simplelink SDK (v2.40)中导入您计划使用的项目开始

    5.摆脱与云的连接(TIDEP0084、TIDC-01002)并将其更改为本地 MQTT 服务器可能很容易吗?
    当然、该参考设计不会绑定到云。 它们都使用 MQTT 通信、如果您希望使用自己的 MQTT 服务器、则可以在应用程序的"云适配器层"中更改此设置。

    此致、
    AB