This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:SRES 选通命令执行需要多长时间?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/768167/cc1101-how-long-does-sres-strobe-command-take-to-execute

器件型号:CC1101

当 CC1101似乎无法正常工作时、或者在任何时候、我希望能够向 CC1101发送软件复位命令(SRES)。

似乎从睡眠状态发送的任何命令、在 CS 变为低电平后、在发送选通命令之前、晶体振荡器启动需要一些最短延迟时间。 但是、如果 SRES 是从空闲状态发送的、则不存在此限制。

那么、SRES 命令在 CC1101准备好执行另一条命令(不计算任何 xtal 启动延迟)之前需要多长时间?

我宁愿用最长的时间来执行此操作、而不是必须监控 SO 行、甚至 GPO 行。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我恐怕我们没有任何数字,所以我强烈建议您轮询 SO 行。 如果您不想这样做、我想您需要自己进行一些测量、然后添加一些裕度、但同样、我们建议轮询 CHIP_RDYn。

    Siri