This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-420-470-RD:查看使用螺旋天线的设计

Guru**** 2574275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/775312/cc1120em-420-470-rd-review-design-using-helical-antenna

器件型号:CC1120EM-420-470-RD

我们在使用螺旋天线的新产品上采用了 CC1120设计(433MHz 频带)。  

1. TI 能否查看我们的设计(布局和原理图)? 您通常会这样做吗?

2.使用螺旋天线时、TI 能提供任何建议吗?

此致

苏德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然。 我们可以查看您的原理图和布局。

    对于螺旋天线、请尝试最大程度地增加与 GND 的放置间隙距离、以提高效率。 您将使用钢丝螺旋天线还是 PCB 螺旋天线?

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将上传文件进行审核。 我们将使用钢丝螺旋天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard。
    我们能否通过电子邮件发送 PCB 布局和原理图文件以供审核、因为我不允许在论坛上发布公司机密设计。 我的工作电子邮件是:sudesh@prepaidworl.co.za。
    您能给我发送一封电子邮件吗?我会回复这些文件吗?
    感谢您的支持。
    此致
    苏德什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将很快向您发送一封电子邮件。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、上面的电子邮件地址中有拼写错误:我的电子邮件再次是:sudesh@prepaidworld.co.za
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚再次发送电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、一种简单的方法是在论坛上发送朋友请求、这样就可以发送包含机密数据的私人消息。