This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/776410/launchxl-cc1350-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350UNIFLASH

无法识别 CC1350 LaunchPad。 我的 Mac OS 无法识别设备已连接。 连接到 USB 时、红色和绿色 LED 不会亮起。 我在两周前得到了这个、它正在工作、在学习过程中、我意外运行了 xdsdfu 并安装了错误的 bootloader.bin (我认为)、因为这样我就无法识别该器件。 !!

Uniflash 无法识别它。  (在我打开 Uniflash 之前,它说 CC1350 -不再如此)

我运行了这个文件夹中 cfrom 下面的程序。

这是我在 Mac OS 上安装软件的位置。

/Applications/Texas-Instruments/ccs_base/common/uscif/xds110

xdsdfu -m

$ xdsdfu -f bootloader.bin -r

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

在总线上未找到请求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是当我运行 xdsdfu 命令时发生的情况-此时-我已连接设备(假设 USB 端口损坏-我尝试连接到 Mac OS Air 上的另一个 USB 端口-相同的结果)

    $ xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    找到0个器件。

    $ xdsdfu -m

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    在总线上未找到请求的器件。

    $ xdsdfu -f firmware.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    在总线上未找到请求的器件。


    ===========
    $ xds110reset
    错误:无法连接到 XDS110 (-260)。
    检查与 XDS110的 USB 连接。

    无论什么-我无法识别设备-它就像死了一样!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个过程可以尝试重新编写带砖型 XDS110的引导加载程序。 请查看 XDS110页面故障排除部分、网址为:

    dev.ti.com/.../

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔