This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:SmartRF Studio 与433Mhz CC1101 USB 无线射频收发器保持脱机

Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/776454/cc1101-smartrf-studio-is-constantly-off-line-with-433mhz-cc1101-usb-wireless-rf-transceiver

器件型号:CC1101

你(们)好

我购买了  

433MHz CC1101 USB 无线射频收发器模块10mW USB UART MAX232 RS232

我尝试通过 SmartRF Studio 7 2.12.1设置 CC1101、但它始终处于脱机状态。

我是否需要 CC 调试器来更改设置?

我可以与 UART 器件通信-我能否通过直接写入 CC1101寄存器来更改配置?

我的目标是能够接收和传输 家用自动化设备的 ev1527 433MHz。

很高兴听到您的意见

谢谢

Ariel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    即使包含 TI 无线电、也不是 TI 产品。 您需要联系模块制造商以获得支持。
    TI 的 SmartRF Studio 无法连接到该器件(只要我知道)、 但是、由于它包含 CC1101无线电、因此如果您知道模块使用的射频参数和数据包格式、那么您应该能够将我们的 CC1101套件连接到 SmartRF Studio 并能够与模块之间发送/接收数据包。

    BR

    Siri