This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:S6状态的数据表错误读回图15?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767361/cc1101-datasheet-error-for-s6-status-read-back-in-fig-15

器件型号:CC1101

如果已经回答了这个问题、我 会提前道歉。 数据表中似乎存在拼写错误或复制错误。 从逻辑上讲、S6应该以读状态返回、而不是"B"。  见附件。

是应该是"S6"还是"B"。 ?e2e.ti.com/.../CC1101_5F00_Datasheet_5F00_Fig15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gregory

    这是一个拼写错误、您回答正确。 它是 S6、而不是 B、在 MISO 线路上返回。
    我不确定我们是否计划对 CC1101数据表进行另一次更新、但如果我们计划进行更新、这将在下一修订版中进行修复。

    感谢您让我们了解这一点。

    BR

    Siri