This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:cc1350 "加载简单外设"

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/774307/rtos-cc1350-cc1350-loading-simple-peripheral

器件型号:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

请帮助将 BLE"simple_peripheral sample"应用设置为正常工作。

我正在将"simple_peripheral_cc1350lp_stack_FlashROM"项目加载到 Launchpad 中

然后、我将"simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashROM"加载到 Launchpad

Still -没有生命体征不在 UART 屏幕上、也不在蓝牙设备的手机列表上。

我是否应该对源代码进行任何更改???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    在此项目中、默认情况下禁用显示。 (请参阅编译器预定义的符号 BOARD_DISPLAY_EXCLUDEV_UART 和 Display_DISABLE_ALL 已定义)。

    您应该能够看到设备广播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marie、我从项目选项中删除了预定义符号、并在 UART 窗口中看到已初始化和公布的消息。

    此外、由于我不愿意参加其他相关讨论、我将无法在手机上的正常蓝牙连接列表中看到我们的器件。

    我只能在名为 SimpleLink Starter 的特殊移动应用中看到它。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    很高兴它现在起作用了!

    要将 BLE 与智能手机配合使用、您需要 BLE 应用、例如 SimpleLink Starter (或者您可以使用 Light Blue、BLE Scanner 等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Marie 的支持。