This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:RX/PA/BLE 的共享天线?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1200, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/766821/cc1352p-shared-antenna-for-rx-pa-ble

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1190

CC1352P 的参考设计显示了一个射频开关、该开关将单个天线切换到无线电上的不同射频端口。 这是否意味着天线是2.4GHz 和915MHz 的多频带? 我不是天线专家、正在寻找有关如何设计此类天线的指导。 我之前在 CC1200+CC1190中使用过单极天线、它运行良好。 如果我对 CC1352P 参考设计进行正确解读、同一天线也可用于2.4GHz、但很显然、天线和无线电之间的2.4GHz 路径中必须有一些匹配/调优组件才能实现这一目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以共享天线,但与独立天线相比,射频性能会有所降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swra496a.pdf 并搜索双频带。 所述的一些天线可同时在868/915MHz 和2.4GHz 频率下使用。