主题中讨论的其他部件:CC1200、 CC1120
你好!
我们需要找到新的 VHF 收发器模块来替换现有模块(不是 TI 收发器)。
已使用 TI 的 CC1200收发器将 UHF 射频调制解调器设计为915MHz 和450MHz 频带。
我们知道、要满足 EN300 133 (RX ACR)要求、存在一些问题。
我们可以制作2-3种型号以涵盖所需的频段(135-155MHz + 155-175MHz + 218-238MHz)
我将 CC1200与 CC1120与 CC1125进行比较、后者在 VHF 频段中似乎略好。
根据您论坛上的信息、收发器在 VHF 频段工作正常、并基于169MHz 参考设计。
但是,如果我们想使用 TI 的 CC112x,我们需要估计 VHF 频段的预期“相邻信道和备用信道抑制”性能。
您能不能用以下参数粗略估计一下 VHF 频段的 ACR 预期性能。 它有助于我们与认证人员进行讨论。
(下面的参数主要是我们需要与早期调制解调器保持兼容性的参数)
频段135-155MHz + 155-175MHz + 218-238MHz
通道带宽12.5kHz 和25kHz
通道间隔6.25kHz
12.5kHz 通道的偏差为2.4kHz、25kHz 通道的偏差为3.6kHz (峰值偏差略宽)
无线数据速率9.6kbit/sec@12.5kHz 和19.2kbs@25kHz
调制4-FSK
在25kHz 带宽(19.2kbs->9.6kbs)下、是否有改进 RX ACR 的技巧、如较慢的数据速率?
在450MHz 频带下、我们使用相同的参数(使用 CC1120)实现了大约52dBc 的抑制。
提前感谢您!
BR Marko