This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:永久发送前导码以阻止通道进行测试

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/774041/cc1101-transmit-preamble-forever-to-block-channel-for-testing

器件型号:CC1101

根据 CC1101数据表、似乎可以在不向 TX FIFO 写入任何数据的情况下启用发送器。 当我这么做时、IC 应该发送前导码、直到一个字节被写入 TX FIFO。 如果我从不向 TX FIFO 写入字节、发送器只输出前导码。

这是正确的吗?

为了进行测试、我想设置发送器。 也就是说、只要它们被命令、它们将在命令时发送一个前导码、以阻止该频率上的接收器接收来自有效发送器的"良好"消息。 这将用于在测试跳频方案时阻止所选通道。

这是否起作用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样。 您也可以发送具有相同效果的 CW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查找了仅发送 CW 的选项、但我没有看到 CC1101的该选项。 我本来希望 MOD_FORMAT 中有它、但没有看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../157309 作为一个示例。 您基本上可以在 PATable 中将芯片设置为 OOK、具有等于 txpower 值。