请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 根据 CC1101数据表、似乎可以在不向 TX FIFO 写入任何数据的情况下启用发送器。 当我这么做时、IC 应该发送前导码、直到一个字节被写入 TX FIFO。 如果我从不向 TX FIFO 写入字节、发送器只输出前导码。
这是正确的吗?
为了进行测试、我想设置发送器。 也就是说、只要它们被命令、它们将在命令时发送一个前导码、以阻止该频率上的接收器接收来自有效发送器的"良好"消息。 这将用于在测试跳频方案时阻止所选通道。
这是否起作用?
谢谢。