This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125前导码

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/774253/cc1125-cc1125-preamble

器件型号:CC1125

您好!

我用散射前导码大小配置两个节点(一个节点前导码长度:1字节,另一个为4字节),但通信仍然正常,原因是,

它的严格程度。

数据= 0x35;
   HalRfWriteReg (前导码_CFG0、&data、1);

   数据= num << 2 | word;// num =2和6 且字= 0xcc
   HalRfWriteReg (前导码_CFG1、&data、1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您不使用 PQT、只要转换次数足以使 AGC 趋稳、前导码类型就无关紧要。 使用同步字进行实验、您应该会看到无法使用两个不同的同步字进行链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 PQT。

    然后介绍如何对前导码执行该操作。
    需要什么配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用前导码执行什么操作、为什么? 请详细说明使用 cas 和需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误地解决标记问题、
    我想知道前导码匹配、
    比如它匹配的百分比、然后说"确定"。
    是否可以使前导码严格匹配。 直到它不匹配、器件才会查找同步字、否则不会重新接收任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swru295e.pdf 中6.7下的 PQT 门控部分