This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:连接外部 MCU -使用 USB 电源为 TRXEB 供电

Guru**** 2509875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/766615/smartrftrxebk-connecting-an-external-mcu---powering-the-trxeb-using-usb-power

器件型号:SMARTRXEBK

将外部 MCU 板连接到 TRXEB 时、是否可以使用我的笔记本电脑提供的 USB 电源(即对 P17头上的 USB 和 LCL 引脚短路)为 TRXEB 上电、作为为该板供电的第三个选项?

我提出的原因是、我无法通过 TRXEB 为外部 MCU 板供电、而由外部电源(工作台电源)供电是不切实际的(我需要在测试时能够四处走动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swru294a.pdf 中的6.3 、了解为该电路板供电的各种选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 swru294a.pdf 中查看了6.3。 但是、第7.2节"选择电源"没有提到在连接外部 MCU 板时是否可以选择 USB 电源。 它仅提及"通过 SmartRF TrxEB 为外部 MCU 供电"和"通过外部电源为 SmartRF TrxEB 供电"。 我想知道我是否只能使用 USB 电源而不是这两个选项? 换言之、有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从6.3开始"有四种可能的解决方案可用于为 SmartRF TrxEB 供电;电池、USB 总线、"

    6.3.2显示了使用 USB 时所需的跳线位置。 我始终使用此选项、因为在办公桌快速测试任何内容时、这是最方便的。