This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:如何使用外部32.768来获得准确的时间?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/765681/ccs-cc1312r-how-to-use-external-32-768-for-getting-accurate-time

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我搜索了 Resource Explorer 并在 TI 15.4-Stack 文件夹中找到 hal_rtc_wraper.c。

我可以将此文件用于 EasyLink 项目吗?

以及如何使用 API? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    CCFG.C.中配置了32kHz 时钟源

    此致、
    Fredrik