主题中讨论的其他部件:CC1101、 CC1190
大家好!!
我们希望从 CC1101迁移到 CC1120。 此新设计最重要的一点是、我们希望保持基于 CC1101的器件与基于 CC1120的新未来器件之间的通信。
我们的 CC1101器件具有下一个配置(在 Smart RF Studio 上计算)、并可与 CC1190帮助的 TX 功率+18dBm 完美配合:
数据速率:19.2089kBaud;通道间距:26.367188kHz;基频:869.399902MHz;通道:0;RX 滤波器带宽:60.267857kHz;偏差:4.943848kHz;调制格式:GFSK
通过使用 Smart RF Studio 计算 CC1120的配置、我们可以看到通道间距不存在、RX 滤波器带宽固定在62.5kHz、调制格式为2-GFSK。
由于我们还处于研究阶段、查看这些配置、您是否认为由于 RX 滤波器 BW、CC1101器件和 CC1120器件之间的通信会出现问题? 它们之间存在2.25kHz 的差异。 我们需要在 CC1120上将 CC1101配置保持在尽可能接近的位置。
我们的射频知识有限、我们相信您的所有建议和不同的软件。
此致、
Luis