This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CAN#39;t connect to cc1350

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/762474/cc1350-can-t-connect-to-cc1350

器件型号:CC1350

我无法使用 CC1350 Launchpad 进行调试

当我尝试连接 SmartRF 闪存编程器2时、我收到以下错误:

当我按 Yes (是)时

在 IAR 中、我得到错误:

如果我按是。 完成升级后。 我得到错误:

BR、

Vitaly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以重新发布错误消息、您的帖子中缺少这些消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法使用 CC1350 Launchpad 进行调试

    当我尝试连接 SmartRF 闪存编程器2时、我收到以下错误:
    "
    调试探针需要固件更新。
    单击"Yes"(是)按钮更新固件
    不要拔下插头。。
    "
    当我按 Yes (是)时
    我收到一条消息"...固件已成功更新"。

    之后、我转到 IAR 并尝试调试(将程序刷写到器件中)
    在 IAR 中、我得到错误:
    "
    调试探针需要固件更新。

    是否更新固件?
    "

    如果我按是。 完成升级后。 我得到错误:
    "
    致命错误:提交以连接 XDS 仿真器(连接 ICEPick)

    (ERROR-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试操作...
    (仿真包6.0.14.5)

    会话已中止!
    "


    BR、

    Vitaly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新启动 CCS 或桌面以再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这么做了、我还在 IAR 中工作、而不是在 CCS 中工作。
    问题未解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用闪存编程器2、它能识别您的 CC1350吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您升级固件时、您从哪个程序和版本执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF FLAH 编程器2版本1.7.5
    IAR 8.20.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存编程器2能否立即识别您的 CC1350?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 e2e.ti.com/.../2825015中有一个类似的情况

    您能否介绍此主题中建议的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CCS 8中执行了以下步骤:

    "

    针对 Jan *** 的答复

    使用您已在所有子路径中禁用"自定义配置"的 CCXML、请尝试以下操作:
    1.打开视图>目标配置
    2.右键单击您的 CCXML 并选择"启动所选配置"
    3.在"Debug"视图中,右键单击"Texas Instruments XDS110..."。 并选择"Show All Cores"
    4.展开"Non Debuggable Devices"
    5.右键单击 Icepick_C 并选择"Connect Target"

    您是否能够连接到设备?

    "

    (断开连接会在我按下 connect 时消失)、我似乎可以看到反汇编代码和指令执行。

    之后、我可以 在 CCS 中毫无问题地进行调试。

    问题是所有代码都是在 IAR 中编写的、仍然无法连接。

    获取所需更新的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这篇文章中似乎缺少几张图片。

    这似乎是一个 IAR 问题。 您写了一条消息、告知您需要更新、我假设这是针对 IAR 的、是固件更新请求吗? 您是否进行了更新?