This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用外部 TCXO 计时(削波正弦波)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/771504/cc1101-clocking-with-external-tcxo-clipped-sine

器件型号:CC1101

您好!

我希望使用 CC1101、并通过具有削波正弦输出的外部26MHz TCXO 为其计时。  在数据表的第7.4节(第23页)中、它指出这是可以通过直流阻断电容器将 TCXO 连接到引脚 XOSC_Q1来实现的、并且正弦波的最大振幅应为1Vpp。

1Vpp 最大振幅有多稳定?  我考虑的所有 TCXO 都仅规范最小输出幅值(.8Vpp)、但没有最大幅值。  我曾与 TCXO 制造商交谈过、他们说最大输出幅值为1Vpp 标称值、但他们没有给出精确的限制。  我将使用1.8V 电压轨为 TCXO 供电,使用2.1V 电压轨为 CC1101供电,因此 TCXO 极少超过 CC1101 VDD。

我意识到可以使用 TI CDC3RL02BYFPR 等时钟缓冲器将 TCXO 的削波正弦输出转换为 CMOS 方波,但我更愿意避免这种情况,因为它会增加额外的4.2mA 电流消耗。

谢谢、

Cletus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    削波正弦波通过串行电容进入芯片、这意味着引脚上的信号将摆动至- Vpp/2。 如果电压超过1Vpp、ESD 二极管将开始导通、这基本上会将时钟泵入基板、从而产生一些奇怪的效果。 如果您无法保证电压将低于数据表中规定的电压、请查看具有完全 CMOS 摆幅的 TCXO、该 TCXO 可直接连接到 Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我将对时钟进行缓冲、或选择一个具有 CMOS 输出的时钟。