This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101多频带天线、433.92至868MHz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/764811/cc1101-cc1101-multiband-antenna-from-433-92-to-868mhz

主题中讨论的其他器件:CC1101

尊敬的 e2e 社区:

我的客户需要使用我们的其中一个低于 G 的收发器(CC1101)构建单个硬件、以便能够处理多个频段(433、868 MHz)。

我们如何处理天线设计?

是否有方法通过单个 PCB 或安装的天线?

我们应该使用射频开关吗?

这里没有性能限制(数据速率和距离)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    对于单个硬件,您是否意味着一个具有一个 BOM 的 PCB?

    使用一个具有两个 BOM 的 PCB 更容易、但我认为这不是目标。

    对于常见的 BOM、需要解决一些设计难题。 即、对于433MHz 运行、433MHz 的二次谐波需要抑制至-36dBm 以下;对于868MHz 运行、此频率应具有较低的 IL。

    则天线需要在433MHz 和868MHz 下工作。 有多少空间?

    一个建议是使用通用无源平衡-非平衡变压器产生不平衡信号、然后将其馈入 SPDT 开关的通用馈送。 在开关的双投侧、我将使用一个 LPF 网络和天线、调谐频率为433MHz、然后使用一个调谐频率为868MHz 的 LPF 网络和天线。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您已拒绝前一个回复作为答案。 请解释无法使用之前的答案的原因、以便我们提供帮助。

    此致、
    Richard