请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1101尊敬的 e2e 社区:
我的客户需要使用我们的其中一个低于 G 的收发器(CC1101)构建单个硬件、以便能够处理多个频段(433、868 MHz)。
我们如何处理天线设计?
是否有方法通过单个 PCB 或安装的天线?
我们应该使用射频开关吗?
这里没有性能限制(数据速率和距离)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.