This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:;修订版 E 勘误表

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/771784/cc1312r-revision-e-errata

器件型号:CC1312R

您好!

我们正在开发基于 CC1312的产品、我刚才看到了芯片修订版本 E 的勘误表;建议的 Radio_01杂散发射会影响法规合规性。

Q1)您是否认为这会对 CC1312的正式发布日期产生负面影响? 也就是说、您是否需要对器件进行新的计划外修订?

Q2)、我们是否可以在芯片的生产变体中将其修复、或者是否需要为我们的产品准备外部调谐电容器?

Q3)这是否仅是日本市场的问题? 勘误表中的措辞(可能有意)具有密码性... 由于我们不打算在日本部署产品、因此只要符合 FCC/EU 法规、这对我们来说就不是一个大问题。

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    Q1:否
    Q2:否、这将不会被修复。
    问题3:是的。 CC1312R 参考设计具有良好的裕度、通过了 CE 和 FCC 法规。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的快速回复! 在这种情况下、我们将认为这不是我们的应用的问题。

    此致

    Peter