您好!
我正在使用 CC1125、实现2个差分 PHY:9.6kbps 2GFSK 和100kbps 2FSK。
我能够在这些配置中正确执行 RX 和 TX。
当我将无线电广播连接从9.6kbps 配置动态切换到100kbps 配置时、我会遇到一个奇怪的现象:
尽管对讲机状态机配置为在 RX 后切换到空闲状态、但调制解调器无法切换、从接收到的第一个帧开始。 对讲机保持 RX 状态。 发送空闲选通时、对讲机能够切换至空闲。
从一开始只使用100kbps 配置时,不会发生无法切换 RX->TX 的问题。
我已上传用于100kbps 配置的 SmartRF Studio XML。 它基于4GFSK 200kbps 默认设置、但我已将设置更改为100kbps、2GFSK。
CC1125器件数字是0x58、0x23。
请提供帮助。