This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:通过 UART 连接外部 MCU

Guru**** 2505095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/764380/smartrftrxebk-connecting-an-external-mcu-over-uart

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1120

我们希望通过 UART 将原型板连接到 SmartRF TRXEB、以便使用电路板上的 MCU 控制 TRXEB 上的 CC1120 EM 板。

我们的原型板提供了一个 UART 端口。

我知道我们可以通过连接 TRXEB 的 SPI 和 GPIO 引脚连接器 P7来控制 CC1120 EM 板、但可以使用电路板上暴露的 UART TX 和 RX 引脚进行连接吗?

我基本上想绕过 MSP430并以与智能射频模式类似的方式与 CC1120通信、但我不想通过 SPI 线路进行连接、因为我无法切断电路板上的轨道并重新路由 SPI 和 GPIO 线路。

此致

苏德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信简短的答案是否定的

    您需要 SPI 来与 CC1120通信、因此您需要 UART 转 SPI 转换。 这实际上是 TRXEB 上的 MSP、因为它使用 USB 转 SPI。

    但我假设您希望使用原型板为基于 CC1120的系统开发代码。 为此、您需要直接使用 SPI、因为将 UART 连接到 SPI 会产生延迟、这可能会导致时序问题。

    当该原型板不是为任务设计时(无 SPI 接口)、为什么要使用该原型板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种临时解决办法。 我们正在使用 CC1120重新设计我们的电路板、但从现在开始将提供几周的样片。 在此期间、我们希望了解我们是否可以快速连接 TRXEB、而无需在电路板上切割轨道和连接线。 总之、这可能是我要尝试的操作-我们已经有另一个板、其中 CC1120驱动程序工作正常、但当前板具有不同的 MCU。 因此、我们确实需要移植该驱动程序并使 SPI 正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够在暴露 SPI 的情况下为 MCU 获取评估板、而不是破解该板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、评估板是理想的、但对我们来说不是一个选项、因为该评估板是由中国的第三方制造商使用中国芯片供应商的 MCU 设计的。 我们没有与该供应商进行任何直接沟通。