This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125:偏差

Guru**** 2535560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/764332/cc1125-cc1125-deviation

器件型号:CC1125

您好!

 特定 Rx 滤波器带宽的最大可能偏差是多少。

还应告知最小偏差。

该芯片组中 GFSK 的调制指数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保接收所需的最小 RX 带宽由给出:
    RX BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振*射频工作频率

    信号带宽是数据速率和偏差的函数。 对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差(卡森规则)。

    对于 GFSK、BT = 0.5。