This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CRC 位

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/771001/cc1350-crc-bits

器件型号:CC1350

大家好、

我希望接收包含 CRC 错误的数据包。 为此、我必须将.autoblushcrcerror 设置为0。 现在、我想了解已接收到多少位数据包已损坏。 如何知道 CRC 错误位数。

谢谢、此致

 Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您无法获得这些信息。 CRC 是根据有效载荷计算并通过无线方式发送的2个字节。 当接收到数据包时、CRC 根据接收到的数据包进行计算、并与接收到的数据中包含的 CRC 进行比较。 即使使用 CRC、您也只知道1个或多个位已损坏、而不知道哪些位或有多少位已损坏。 如果没有 CRC、接收器就没有关于它应该接收什么数据的信息。 如果给定的位正确与否、它没有任何信息。