This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:LAUNCHXL-CC1350 EU

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, MSP430FR6047, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/763434/launchxl-cc1350-launchxl-cc1350-eu

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350MSP430FR6047WMBUS

我的要求是实施无线 MBUS、以便使用串行接口从水表(T1模式、OMSv3)读取数据、为此、我将使用 CC1350 Launchpad EU。
由于我是第一次使用 TI 以及'sub-1GHz'系列产品、因此我参考了链接"www.ti.com/.../TIDA-01531
并研究了文档"低功耗 wM-Bus 通信模块参考设计"以及应用手册
《使用 MSP430FR6047无线 M-Bus 串行库进行计量应用》和以下内容:
-在研究"低功耗 wM-Bus 通信模块参考设计"时、我发现"STACKFORCE GmbH 提供的无线 M-Bus 套件"已经存在
已停产、因此无法在两个 CC1350 Launchpad 之间实现基本通信。
-在研究"使用 MSP430FR6047无线 M-Bus 串行库进行计量应用"时、我发现堆栈正在使用
"串行 MAC 协议 V1"(符合 OMSv3.0.1标准)、用于通信、但未提供符合 WMBus OMSv3.0.1标准的文档
从现在起、TI 提供的"无线 M-Bus 协议软件"符合 OMSv4.1.2标准、且提供的文档也符合要求。
-同时包括"低功耗 wM-Bus 通信模块参考设计"和"使用 MSP430FR6047无线 M-Bus 串行库进行计量应用"
未根据 OMSv4.1.2投诉进行更新、因此我发现很难与两个 CC1350 Launchpad 通信以验证通信。

请提供"WMbus-OMSv3.0.1兼容"文档或指南、以使用 OMSv4.1.2兼容的方法在两个 CC1350 Launchpad 之间实现基本通信
wMbus 堆栈。