This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:从 CDP-TX-04S-R 发送器接收的 CC1310

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1166524/cc1310-cc1310-to-receive-from-cdp-tx-04s-r-transmitter

器件型号:CC1310

你(们)好

是否可以配置 CC1310以便能够以434.075MHz 的频率从 CDP-TX-04S-R 发送器接收数据?

发送器的数据表可从 https://docs.rs-online.com/5eb9/0900766b80b181e8.pdf 获取

我已经使用 SmartRF Studio 尝试了各种配置、但没有成功。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您向发送器提供的流中数据是什么? 而不知道无法回答问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送器将发送39个脉冲作为前导码、后跟36位曼彻斯特编码数据:

    39个脉冲作为发送器的前导码、脉宽为~6.65ms:

    使用曼彻斯特编码的36位数据(0x041063585)。 每个位的持续时间为~1.725ms:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您应该能够根据数据速率将 SmartRF Studio 中的数据包与 CC1310或 CC1312进行模拟。

    您的数据速率是否为580 bps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、

    CC1310的低数据速率应用手册

    www.ti.com/.../swra566

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的一个问题是、前导码和数据速率之间没有明显的共同分母