This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1200:我的 PHY 配置是否可以使用 CC1200而不是 CC1201?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770959/rtos-cc1200-can-i-use-cc1200-instead-of-cc1201-for-my-phy-configurations

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1201

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一款 CC1201产品、用于38.4kbps 2FSK 配置和230kbps 2GFSK 配置。

我有另一个需要9.6kbps 2GFSK (ETSI CAT1设备) 230kbps 2GFSK 的产品。

我正在考虑合并这两款产品的设计、并使用 CC1200来支持上述所有3种配置。

是否有任何理由不只将 CC1200用于所有这些配置?

我假设这两个芯片是引脚兼容的、并且都需要40MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种产品的唯一区别是允许的最小 RX BW、这意味着您可以在 CC1200上运行所有内容、而无需更改任何内容。