请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 主题中讨论的其他器件:CC1201、
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我有一款 CC1201产品、用于38.4kbps 2FSK 配置和230kbps 2GFSK 配置。
我有另一个需要9.6kbps 2GFSK (ETSI CAT1设备) 230kbps 2GFSK 的产品。
我正在考虑合并这两款产品的设计、并使用 CC1200来支持上述所有3种配置。
是否有任何理由不只将 CC1200用于所有这些配置?
我假设这两个芯片是引脚兼容的、并且都需要40MHz 时钟。