This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC120XEM-868-930-RD:将 LNA 和 SAW 滤波器添加到 CC1200解决方案中

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/763464/cc120xem-868-930-rd-add-the-lna-and-the-saw-filter-into-the-cc1200-solution

器件型号:CC120XEM-868-930-RD

我的使用 CC1200开发无线板的客户尝试研究 我们的参考设计、也希望将 LNA 和 SAW 滤波器添加到自己的板中。

 

1.客户希望在 RX 路径中添加一个 LNA、并按照以下说明共享其自己的 TX 和 RX 滤波器(SAW 滤波器)。

 

-将 LNA 插入 L193的 TRX_SW 侧

-将锯片过滤器插入 C174的天线侧

-将 TX 和 RX 之间的分支点插入 C174和 SAW 滤波器之间

 

删除 L193

-删除 L173/C175/L174

 

如果您对这种方法有任何顾虑、请告诉我吗?

 

2.客户还计划从与 CC1200相同的电源向 MCU 等外部器件供电。 它们担心从 PA 传输的高频信号叠加在 VDD_REG 上、并输入到 CC1200的其他引脚、因为 L171的值有点小- 10nH。

 

对此问题是否有任何意见?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)认为参考 CC1125 CAT1参考设计(www.ti.com/.../swrr097)可以更轻松地进行解释。

    LNA 将放置在 RX 路径中有 SAW 滤波器的位置。 建议在 LNA 输出和输入处添加用于匹配组件的占位符。
    LC 滤波器可替换为 SAW 滤波器。 同样、建议添加匹配的组件。 LNA 和 SAW 滤波器的输入/输出电阻为50欧姆、但最好为阻抗匹配组件添加占位符。

    2) 2) CC1200的额定负载为10nH pA、应使用该值。 使用星形电源布线来最大限度地减少 MCU 和 CC1200之间的串扰。 电源->磁珠1 ->并联电容器(例如2.2uF)-> CC1200。 电源->磁珠2 ->并联电容器(例如2.2uF)-> MCU