请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC120XEM-868-930-RD
我的使用 CC1200开发无线板的客户尝试研究 我们的参考设计、也希望将 LNA 和 SAW 滤波器添加到自己的板中。
1.客户希望在 RX 路径中添加一个 LNA、并按照以下说明共享其自己的 TX 和 RX 滤波器(SAW 滤波器)。
-将 LNA 插入 L193的 TRX_SW 侧
-将锯片过滤器插入 C174的天线侧
-将 TX 和 RX 之间的分支点插入 C174和 SAW 滤波器之间
删除 L193
-删除 L173/C175/L174
如果您对这种方法有任何顾虑、请告诉我吗?
2.客户还计划从与 CC1200相同的电源向 MCU 等外部器件供电。 它们担心从 PA 传输的高频信号叠加在 VDD_REG 上、并输入到 CC1200的其他引脚、因为 L171的值有点小- 10nH。
对此问题是否有任何意见?
谢谢。