This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:开关 PWM - GPIO 模式后 AES CBC 解密失败

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761731/ccs-cc1312r-aes-cbc-decrypt-fail-after-switch-pwm---gpio-mode

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我只是在 PWM 关闭后、设置 GPIO 输出、然后释放 GPIO、设置 PWM 模式、

AESCBC_oneStepDecrypt()无法正确解密数据。

我附加了我的项目、请检查 empty.c、请在第91、96和113行使用调试模式和"单步执行按钮"(F6)、并检查数组 de_chintext[32]内容。

谢谢。

e2e.ti.com/.../4370.empty_5F00_CC1312R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    这似乎是 GPIO 驱动程序中的一个错误。 您可以通过在"gpioCallbackFunctions"结构中为每个 GPIO 条目添加回调条目来防止这种情况发生(即使注释建议您可以跳过此操作)。 我将会将此错误归档、以便在未来的 SDK 中修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    您能否举例说明如何添加回调条目?

    我只需修改 CC1312R1_LAUNCHXL.c、但仍然无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../3324.CC1312R1_5F00_LAUNCHXL.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    在该文件中、搜索"GPIO_CallbackFxn gpioCallbackFunctions"。 在数组中、确保"GPIO_PinConfig gpioPinConfigs"中的每个条目都有一个条目。 如果没有回调、可以添加"NULL"条目。