This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:组合 WMBUS C 模式和 T 模式的设置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761065/cc1125-settings-for-combined-wmbus-c--and-t-mode

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件:WMBUS

团队、

对于组合式 WMBUS C 和 T 模式收发器、是否有建议的 CC1125设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    不是我知道的。 不过、我会向一所大学咨询这方面的问题、然后再联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    答案是否、目前没有专门针对组合的推荐设置。