This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset:Master 能否通过单向通道接收来自4个不同从设备的音频数据?

Guru**** 2540670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761081/cc85xxdk-headset-can-master-recieve-audiodata-from-4-different-slaves-by-unidirectional-channel

器件型号:CC85xxDK-Headset

你好。 我需要使用 CC8531在单向通道中将来自4个不同麦克风(从)的音频发送到一个主设备。

我能做我需要的事吗? 请说明如何连接它并在 PurePath 无线配置器中进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    按照用户指南中的说明、您可以在一个主从系统中支持多达4个通道。 您必须先设置一个4通道上行主设备、然后再设置单声道麦克风从设备、在其中、您可以在主设备所需的四个信道中分别指定一个逻辑信道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 请描述一下在主设备(接收端)上设置4个单通道的方法吗? 我可以为此使用 I2S 吗? 我需要以4种不同的动态方式传输每个通道信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    基本而言、您需要将主设备的"应用角色"设置为上游4通道输出基站和上游单声道麦克风。 器件的音频接口为 I2S。

    我不确定"我需要以4种不同的动态传输每个通道信号"是什么意思。"、您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我的主角色- 4通道输入基站。 我的任务-通过4个单声道同时从4个麦克风(从)向主设备发送声音。

    然后、我需要将该音频信号重新发送到不同的动态系统、但这是下一个问题、无关紧要。

    现在、我需要同时从麦克风接收4个音频。 我对可能的 I2S 以及在 PurePath 无线配置器中选择编解码器感到困惑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    在配置器中、您可以在"外部音频接口"面板中设置器件 I2S 接口。 对于"外部音频设备"、应将该设备选择为通过 I2S (如果是麦克风/编解码器)提供声音的设备。

    选择音频器件时、您需要设置 CC8531如何处理该器件、如果需要通过 I2C 等进行预配置 如果未涵盖您的器件、您可以通过在"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator\AUDIO_DEVICes"文件夹中添加新的"ppwadd"文件来添加定制器件。 请查看有关"音频设备定义文件"的帮助部分、了解有关此内容的更多信息。