TI 支持已告知我在论坛中的此处提出我的问题。
我们计划在新项目中使用 CC120x 无线器件。 从射频的角度来看
看起来很完美。 但是,我事先对 SPI 连接有疑问,因为
我们打算使用 FPGA 而不是 MCU 来控制器件。
我想知道通过 SPI 进行的最小干预、以便能够发送和接收数据。
我们必须发送和接收固定数量的字节(例如24)。 通常是器件
仅发送数据包、接收器仅接收这些数据包。 仅偶尔
数据流方向相反。
如果 RX 和 TX FIFO 满/空状态路由到 GPIO 引脚、则器件能够
如果有效载荷已写入 TX-FIFO、则自动开始数据传输?
只需将下一个数据包写入 TX FIFO、下一个传输就可以轻松地再次开始吗?
接收器也是如此。 RX 是否能够在读取 RX-FIFO 后立即获取新的数据包?
感谢您提供任何信息。
谢谢