This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:能否连接到 cc3200

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, CC3200, CC110L, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760190/430boost-cc110l-can-it-be-connected-to-cc3200

器件型号:430BOOST-CC110L

 我正在使用 430BOOST-CC110L 构建星形网络、在这里、我需要在主机上将数据上载到云。 我将 MSP-EXP430G2ET 与 430BOOST-CC110L 一起用作节点... 如果我可以将 430BOOST-CC110L 连接到 cc3200、我可以通过 cc3200 Launchpad 中的 WiFi 直接连接到云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemantharajan、您好!

    我不确定这里有什么问题。 请您详细说明问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC110L 是一款工作频率低于1GHz 的收发器。 它无法运行任何协议栈。 没有方法可以无线连接 CC110L 和 CC3200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够通过 SPI 将 CC110L 连接到 CC3200、并将传感器连接到云应用。 我们尚未了解这一点、如果您可以使用 CC1310、您可以访问 www.ti.com/.../TIDC-01002