This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:原理图验证

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760522/cc1352p-schematic-verification

器件型号:CC1352P

您好!

我正在使用 CC1352P 设计电路板。 我想使这成为一个通用板(模块类型)、如下所示:

在开始进行布局设计之前、我希望您在验证原理图方面提供帮助。 您能否查看此原理图并告诉我是否需要进行任何更改?

该设计基于 CC1352P-2 Launchpad。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teja、

    我们将查看您的原理图并返回反馈。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已更新2.4GHz 高功率 PA 部分的原理图值。

    建议将 L14和 L15更改为3nH、将 C39更改为1.5pF。

    您将在模块上使用0201组件吗?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天线匹配值(L18、L19、C44和 C45)基于带有 DN024天线的 GND 平面的 Launchpad 大小。 如果 GND 平面的尺寸发生变化、并且您使用 DN007天线、则天线匹配值将发生变化。 保持现在的值不变、但在测量完第一个原型后、请准备好更改这些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    感谢您提供有关 L14、L15和 C39的信息。 我将对其进行更改。

    我首先为 大多数组件提供0603封装、即使在射频部分也是如此。 我看到了一个应用手册(来自 TI)、其中建议在射频部分使用具有0201封装的组件。 因此、我使用的组件尺寸为0201 ( 用于射频部分)。 使用 JTI 或 Murata 的 Balun 会更加舒适。 但是、平衡-非平衡变压器不可通过正常分配通道使用。 我上周联系了 JTI、他们还未回复。 您是否建议我使用平衡-非平衡变压器或修改设计中的现有网络?

    原理图的其余部分看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 将记住这一点。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不会使用0603、因为从多家供应商那里获取0603变得越来越困难。 即使是0402拉电流也比0201困难。 您很高兴听到您选择了0201封装。 对于布局、尽量复制射频结构和无源组件放置、包括到周围 GND 的距离。

    国际化学品安全方案已经发布,因此应从 Johanson 或 Murata 获得。 在这种情况下、组件可能尚未到达分配渠道、因此请通过 Johanson (ijohnson@johansontechnology.com)联系 Ian Johnson 或通过 Murata (plarsen@murata.com)联系 Preben Larsen。

    C29已更新为3.6pF、C30更新为6.8pF。

    原理图的其余部分看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 RGW 提供的输入。 感谢您的支持。