请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 我观察到 CC1201上的一个稍微奇怪的问题。
该器件已配置为1Mbps - 500kSPS 配置。 IOCFG3用于 SYNCRXTX (0x06)、在初始化期间不会被修改。
如果我同时配置 IOCFG2和 IOCFG0、那么我接收到的数据包会被改编-正在接收固定大小的数据包、但数据包是错误的、FIFO 会报告2个字节、4个字节、而不是预期的8个字节。 如果我没有初始化其中一个 CFG/CFG0寄存器、则行为符合预期。 此外、我将值配置为什么也无关紧要、如果两个寄存器都从默认值修改、则会发生此问题。 我已经在多个电路板上测试过这种情况-因此这不是电路板特定的问题。 我没有评估套件来测试它。
环境噪声相对较低、发射器和接收器距离6英寸。 如果其中一个寄存器未被修改、那么所有寄存器都可以正常工作。
我以前没有看到过这个问题。 有什么关于这种情况的想法吗? 这是一项功能吗?
谢谢