This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件来构建6LoWPAN 网络

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760379/devices-to-make-a-6lowpan-network

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650
大家好、我想开发一个基于6LoWPAN 的项目、但我不知道应该先购买哪些器件。 我研究过的是:
-CC2650STK 简单链路传感器标签、它充当传感器、应具有支持6LoWPAN 的能力。
-CC2531 USB 评估模块套件、用作计算机与 CC2650STK 简单链路传感器标签之间的接口。

我希望获得有关我选择正确器件还是需要另一个器件的帮助、因为我已经阅读了有关 ccdebugger 的内容、在这种情况下、如果需要、我不知道要使用哪一个器件。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算运行 Contiki 6LoWPAN、我建议您购买两个 LAUNCHXL-CC2650、其中一个可以运行滑动无线电、另一个可以运行 cc26xx-web-demo。 LAUNCHXL-CC2650嵌入了 XDS110调试器、因此您无需购买额外的调试器即可进行开发。