This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:支持470M~510M 应用?

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/760020/cc113l-support-470m-510m-application

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他部件:CC115LCC1310

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在设计一个可在470~510M 频带工作的无线麦克风项目、他们想知道 CC113L&CC115L 是否适合此应用。  

您能不能帮助您提供有关此类应用、任何合适的无线设备的建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表所示、CC113L 和 CC115L 不覆盖此频段。 如果需要该系列、CC110E 是唯一的选择。

    或者使用也涵盖中文频带的 CC1310或 CC1312。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ter:
    明白了、非常感谢您的支持。