This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:更高数据速率(125K 和250K)下的 CRC 误差

Guru**** 2559280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/759825/cc1101-crc-errors-with-higher-data-rates-125k-and-250k

器件型号:CC1101

您好!


我有一个工作应用、工作速率从4.8Kbps 到74.8Kbps、但125Kbps 和250kbps 不工作。 调制是 GFSK。

我已从 SmartRF Studio 7获取所有无线电值。
我正在使用此库 github.com/.../arduino-cc1101的修改版本
修改的目的是避免在 TX 和 Rx 端使用中断。 基于 SPI 的轮询用于确定是否接收到任何数据、轮询不会在50ms 内完成、以避免芯片出现任何类型的轮询相关问题。

是否有指针来解决问题?

谢谢、此致、
奇妙之旅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用中断是使用无线电的推荐方法。 为什么要使用轮询代码?

    "不超过50ms ..."的意思是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用中断。 为什么改用中断来解决这个问题?

    轮询之间存在50ms 的延迟、因为根据 CC1101勘误表、某些寄存器可能会由于高速轮询而出现问题。 轮询之间的50ms 延迟使得它的速度相对较低、并且被引入以避免勘误表中的所有问题。

    顺便说一下、在我的测试代码中、TX 端每秒发送几个字节。

    RX 侧具有以下观察结果

    1)成功接待的人很少。

    2) 2)接收到几个 pkts、但有 CRC 错误。

    3) 3)大多数 pkts 都完全丢失、没有任何指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 SPI 流量、轮询会产生更多的噪声、并且在许多情况下需要 MCU 处于不需要的状态。

    首先、使用 SmartRF Studio 控制的电路板作为接收器进行测试、以检查您是否能够接收数据包。 这是为了确保 TX 侧按需要运行。

    其次、如果不知道代码的任何信息、就不可能猜测出问题的发生。

    这是不是一个业余项目、因为它看起来像您在使用 Arduino、还是一个用于以后批量项目的原型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它适用于实际的生产系统。 CC1101在 Arduino 上用作原型、而最终产品将使用 ESP32。 在生产过程中、该库已在两个系统上以74.8 kbaud 的速率工作。 在遇到此问题后,执行了更长的测试以测量74.8千波特时的 pktt 损耗。
    无论使用哪条通道、在74.8KBaud 下都测量了4% pkt 压降。
    在使用 CC1101的大多数产品中、我们使用"始终运行 MCU"、因此轮询不会成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件正在以足够的 TX 功率在1M 的距离内进行测试。 是否已知在 CC1101中的高数据速率接收中会出现 SPI 噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    距离为1 m 时、您针对此测试中接收到的数据包测量的 RSSI 是多少? 我认为您需要更近一点才能看到此问题、但您是否检查过您是否未处于饱和状态?

    我们完成的所有灵敏度测试均基于中断、这意味着我们没有任何用于轮询的灵敏度数字。 我们刚刚看到一些迹象、表明在接收期间引脚活动会降低一些灵敏度。

    从您编写的内容来看、问题听起来像是从74.8 kbps 开始、而对于更高的数据传输速率、问题就会变得更糟。 我会怀疑时间问题。

    我查看了您链接到的 GitHub 代码、但无法找到如何在 RX 中完成轮询。 这里有更多详细信息吗?

    您是否能够使用已知良好的接收器(由 SmartRF Studio 控制的电路板)来检查 TX 侧是否按需要工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是饱和问题、那么它也应该在较低的数据速率下发生、此时接收器灵敏度更好。 但此问题仅在较高的数据速率下发生。
    正如我在第一个帖子中提到的、GitHub 库已被修改、以支持非中断轮询模式以及原始库不支持的更多数据速率。 我是否可以通过个人消息传递代码?

    我将以较低的4.8k 波特检查 pktloss %、如果它发生的时间问题小于它的时间问题、并且需要探索中断模式。

    由 SmartRF Studio 控制的电路板需要一些时间才能启动并运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已接受您的朋友请求、因此您可以向我发送一封包含相关代码的私人邮件。

    www.ti.com/.../cc1101.pdf 中的图23所示 、RSSI 值根据数据速率以稍微不同的水平饱和。 另请参阅 www.ti.com/.../swra147b.pdf

    您是否有 TRXEB 或 CCDebugger? 在这种情况下、获得 Studio 控制的电路板相当简单(但焊接可能需要一段时间、具体取决于您的电路板)