This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200无法解调特定通道上的信号是否存在奇怪的问题?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1100, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/759847/cc1200-cc1200-unable-to-demodulate-signal-on-specific-channels-weird-issue

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1100CC1101

尊敬的所有人:

在产品开发期间、我们面临一个奇怪的问题:CC1200无法在特定通道上正确解调信号、并且我们始终会收到 CRC 误差。

正在使用的通道:0至63

渠道问题:6、7、19、20、32、33、45、47、58、59

我们的 CC1200设置

   {CC120X_IOCFG2、           0x18}、
   {CC120X_IOCFG0、           0x06}、
   {CC120X_SYNC3、        0xd3}、//0xA8}、
   {CC120X_SYNC2、        0x91}、
   {CC120X_SYNC1、        0xD3}、//0xA8}、
   {CC120X_SYNC0、        0x91}、
   {CC120X_SYNC_CFG1、        0xA8}、//0xA8}、
   {CC120X_SYNC_CFG0、       0x03}、// 0x13}、
   {CC120X_EXTERING_M、      0x76}、//0x99}、
   {CC120X_MODCFG_DEV_E、     0x04}、
   {CC120X_DCFILT_CFG、       0x5D}、
   {CC120X_PREAMING_CFG1、    0x1A}、
   {CC120X_PREAMING_CFG0、    0x8A}、
   {CC120X_IQIC、             0xcb}、
   {CC120X_CHAN_BW、          0x05}、
   {CC120X_MDMCFG1、          0x40}、
   {CC120X_MDMCFG0、          0x05}、
   {CC120X_symbol_Rate2、     0xAE}、
   {CC120X_symbol_rate1、     0xB6}
   {CC120X_symbol_RATE0、     0x61}、
   {CC120X_AGC_REF、          0x3E}、
   {CC120X_AGC_CS_THR、       0x01}、
   {CC120X_AGC_CFG1、         0x51}、
   {CC120X_AGC_CFG0、         0x8b}、
   {CC120X_FIFO_CFG、         0x00}、
   {CC120X_FS_CFG、           0x12}、
   {CC120X_PKT_CFG2、         0x00}、
   {CC120X_PKT_CFG1、         0x41}
   {CC120X_PKT_CFG0、         0x20}、
   {CC120X_PA_CFG1、          0x7F}、
   {CC120X_PA_CFG0、          0x52}、
   {CC120X_PKT_LEN、          0xFE}、
   {CC120X_IF_Mix _CFG、       0x18}、
   {CC120X_FREQOFF_CFG、      0x2e}、
   {CC120X_TOC_CFG、          0x0B}、
   {CC120X_MDMCFG2、          0x00}、
   {CC120X_FREQ2、            0x5a}、
   {CC120X_FREQ1、            0x3D}、
   {CC120X_FREQ0、            0x70}、
   {CC120X_IF_ADC1、          0xEE}、
   {CC120X_IF_ADC0、          0x10}、
   {CC120X_FS_DIG1、          0x07}、
   {CC120X_FS_DIG0、          0xaf}、
   {CC120X_FS_CAL1、          0x40}、
   {CC120X_FS_CAL0、          0x0E}、
   {CC120X_FS_DIVTWO、        0x03}、
   {CC120X_FS_DSM0、          0x33}、
   {CC120X_FS_DVC0、          0x17}、
   {CC120X_FS_PFD、           0x00}、
   {CC120X_FS_PRE、           0x6E}、
   {CC120X_FS_REG_DIV_CML、   0x1C}、
   {CC120X_FS_SPARE、         0xAC}、
   {CC120X_FS_VCO0、          0xB5}、
   {CC120X_IFAMP、            0x0D}、
   {CC120X_XOSC5、            0x0E}、
   {CC120X_XOSC1、            0x03}、
   {CC120X_DEV_ADDR、            0x00}、
   {CC120X_RFEND_CFG1、         0x3E}、

我们的导游很好。 谢谢你

此致、

MHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能描述您的测试设置吗? 您是否正在进行传导测试?
    可能特定通道上有噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 CC1101作为 Tx 器件、使用 CC1200作为 Rx 器件进行通信。 该问题仅发生在(通道上观察到的问题:6、7、19、20、32、33、45、47、58、59)、但如果我们相反、即 CC1200作为 Tx 和 CC1100、因为 Rx 问题不会发生。 这很奇怪。